Information – Konsultation – Mitentscheidung: Das sind die drei Beteiligungsstufen für den künftigen Planungs- und Umsetzungsprozess von Siemensstadt Square. Weil das neue Stadtquartier für Bewohner*innen, Siemens-Mitarbeitende und die Berliner Nachbarschaft ein überaus bedeutsames Projekt ist, bekommen sie mit dem Beteiligungskonzept nun umfassende Gestaltungsspielräume.
Kurzer Einblick ins Bürgerforum
Beim Bürgerforum am 24. Mai 2022 erfuhren die Teilnehmer vor Ort und im Livestream nicht nur, wie die einzelnen Beteiligungsformate aussehen, sondern konnten auch direkt aktiv werden und die künftigen Themen und Orte der Beteiligung diskutieren.

Sie konnten beim Bürgerforum nicht dabei sein? Kein Problem – wir haben die Veranstaltung aufgezeichnet:

1.100 Ideen für Siemensstadt Square
In Siemensstadt Square gab es natürlich schon immer Beteiligungsmöglichkeiten – schließlich war das neue Stadtquartier von Beginn an ein Gemeinschaftsprojekt. Über 1.100 Ideen haben Bürger*innen und Siemens-Mitarbeitende bereits eingereicht. Viele davon – zum Beispiel begrünte Dächer und ein plastikfreier Campus – sind in die Planung eingeflossen.
Das neue Beteiligungskonzept greift die bisherigen Beteiligungsschritte auf und stellt die künftigen Informations- und Beteiligungsangebote vor. Es ist an die Leitlinien für Bürgerbeteiligung des Landes Berlin angelehnt und wird im Laufe der weiteren Planung regelmäßig fortgeschrieben.
Zahlreiche Orte der Beteiligung

Künftig wird es auf dem Areal zahlreiche Orte geben, bei deren Gestaltung sich die Öffentlichkeit einbringen kann – zum Beispiel dem Infopavillon, die geplante Grundschule und verschiedene öffentliche Plätze.
Die Beteiligungsformate reichen von Informationsangeboten über Online-Befragungen bis hin zu Votings. Ideen und Hinweise fließen, wo immer möglich, in die Planung ein.
Auch zu diesen ausgewählten Querschnittsthemen kann die interessierte Öffentlichkeit künftig ihre Ideen für Siemensstadt Square beisteuern:
• Inklusion und Barrierefreiheit
• Nachhaltigkeit
• Technologiefokus
• Mobilität und Vernetzung mit der Umgebung
• Erdgeschosszonen und Einzelhandel
• Straßennamen
Vernetzungsgruppe: Jetzt mitmachen!
In den kommenden Planungsphasen wird ein Beratungskreis von Multiplikatoren aus der Nachbarschaft dabei helfen, möglichst viele Perspektiven und Interessen zu berücksichtigen.

Die „Vernetzungsgruppe“ ist immer dann gefragt, wenn es entsprechende Gestaltungsspielräume gibt, beispielsweise bei der Planung eines Spielplatzes. Die Mitglieder – Menschen aus der Nachbarschaft oder den ansässigen Unternehmen – beraten darüber, für wen dieses Projekt besonders relevant ist und wie wir die Zielgruppen für den Beteiligungsprozess am besten erreichen.
Das nächste Beteiligungsverfahren steht übrigens kurz bevor: Noch in diesem Jahr konsultiert das Siemensstadt-Square-Team die Öffentlichkeit zur Gestaltung der öffentlichen Räume im zukünftigen Eingangsbereich des neuen Stadtquartiers.